This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:代码问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582126/ads1298-code-problem

部件号:ADS1298

您好:当我使用ADS1298时,在加电后的初始流之后,我读取 了配置寄存器,发现值不正确,如下图所示,config2寄存器的值为0x00,正确的重置值为0x40 ,奇怪的是,另 一个配置寄存器的值是正确的。 我不知道为什么?

 

                               图               1.

我的初始代码是:

ADS_START_LOW;  
ad_rest低;
ADS_CS_DISABLE;

ad_rest高;
HAL_DELAY (1);//延时1ms
ad_rest低;
HAL_DELAY (1);
ad_rest高;
HAL_DELAY (20);

ADS_START_LOW;
ADS_START_HIGH;

ADS_START_LOW;
adsSTART();
adsSTOP();
HAL_DELAY (10);
adsSDATAC();
HAL_DELAY (10);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wang,

    看起来,CONFIIG2的重置值的数据表中有几个不同的值。 在表16中,它显示重置值为0x40,但实际二进制数显示位6为零,这将使0x40不可能。 我认为0x40的重置值是一个错误,我将努力更新数据表。 无论如何,我认为这不会给你带来任何问题。

    Brian