This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:读取转换数据时出现问题

Guru**** 2580005 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581920/ads8638-trouble-reading-conversion-data

部件号:ADS8638

我正在研究一种使用ADS8638转换多种不同模拟输入的设计,以便在基于Linux的计算机上进行分析。  我遇到的问题是读取任何转换数据值。  我可以读写配置寄存器。  但是当我读取任何通道寄存器时,无论输入上的电压电平是多少,我都会在所有通道上得到0x0FFF。  我的SCLK以1MHz运行。  我的HVDD和HVSS分别为+15.3VDC和-15.3VDC。  我将范围设置为0至10V,输入电压为1VDC。  我的AVDD是5VDC,而我的DVDD是3.3VDC。  我有两个不同的主板存在相同的问题,我已更换其中一个主板上的ADS8638芯片,以确保芯片正常工作。

您可以建议我做些什么来读取转换通道数据?

谢谢!

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    从您的消息中不清楚您是在内部VREF还是外部VREF操作?

    如果是外部电压,REF针脚处的电压是多少?

    此致,

    Sandeep