This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:输出格式

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580687/dac8760-output-format

部件号:DAC8760
主题中讨论的其他部件:ADS5560,

ADS5560和DAC8760,双极输出将连接到Launchpad。 是否根据DAC8760要求选择了两种补码或偏移二进制输出格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪迪京泰

    DAC8760的DAC数据寄存器的格式是无符号直向二进制。  DS的第28页列出了相应的传输功能。  如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无符号直向二进制表示偏移二进制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    无符号直进制二进制格式通常描述正数增加,在本例中,从十进制值0到2^(n)-1,其中n为16。  因此,总范围为0至  6.5535万。如果将这些十进制值与第27页中显示的双极转换函数结合使用,您将注意到代码0表示-(Gain *VREF)/2的零刻度值,而代码6.5535万则转换为[(VREF*Gain *6.5535万)-(Gain *VREF)/2]的全刻度值,该值是距离VREF值的一个LSB。 如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC和DAC数据表使用不同的术语表,员工不知道它们的区别。 在EVM中,Xilinx IC是集成的,而不是TI的MCU,因此没有集成TI的ADC,MCU和DAC的参考。 就好像TI的不同部分不能相互通信一样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金泰,

    我提供了一些参考材料的链接,这些参考材料解释了数字编码方案和惯例。  由于DAC8760能够同时提供单极或双极输出范围,因此两个范围都使用直二进制数字格式术语。

    www.ti.com/.../sbaa042a.pdf

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此链接非常有用,它使设计变得更容易。   直到你告诉我,我才知道这份文件。