This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:PGA411EVM

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580828/pga411q1evm-pga411evm

部件号:PGA411Q1EVM
在“线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1

您好,

是否还有适用于 Mac的PGA411-Q1 EVM GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Altug,

    没有适用于Mac的PGA411-Q1 GUI;但是,我会四处询问,看看我们是否在类似的GUI中支持这种GUI,以及我们是否可以在PGA411中实施它。 是否可以选择使用基于Windows的计算机进行评估?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy:

    我可以选择使用基于Windows的计算机。 我的问题是我  无法再将PGA-Q1 EVM与GUI连接。 这可能有一段时间了,但由于2天没有连接。

    我看用户指南中的顺序,我也重置了MCU很多次,LED USB_RDY是绿色的,不闪烁。 连接成功,唯一的问题是我没有得到修订版号。

    是否可以测试IC?

    谢谢!

    阿尔图格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Altug,

    要开始检查PGA411-Q1 IC,您应该在示波器上监视以下项目:

    1.检查所有电源和LDO输出(VCC,VIO,VDD,VCOMAFE)。 我以前见过PGA411 EVM上的保险丝熔断,因此请检查器件是否通电
    2.插入USB连接线后,PGA411应该开始工作。 监控OEx输出以查看正弦波形。 在监控OEx引脚的同时尝试切换NRST和FAULTRES,以查看设备是否开始工作(NRST将重置设备,而FAULTRES将在PGA411保持低电平时通知它忽略故障)。

    谢谢!

    -Clancy