This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262,具有10V激励

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, TIPD188, DAC7760, MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578152/ads1262-ads1262-with-10v-excitation

部件号:ADS1262
主题中讨论的其他部件: TIPD188DAC7760MUX36D04TS12A1.2511万

我正在使用ADS1262开发新的PLC称重指示器设计。  TIPD188参考设计非常有用。  但是,工业空间中的大多数测压元件应变仪仍使用1mV/V灵敏度,在5V交流激励时,这将使整体测量分辨率减半。  大多数负载单元建议使用至少10V至15V的励磁电压来补偿此电压。  由于ADS1262控制5V交流激励,您是否有任何建议,说明如何使用此ADC设计10V交流激励?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    首先,欢迎来到TI E2E论坛!

    对于10V激励,我想到了两件事:

    1. ADC的输入共模电压
      为确保输入信号在ADC共模范围内,您需要生成正负激励电压,以中电源为中心。 通过生成双极激励电压,您不需要对输入进行任何附加信号调节来水平移动信号。

      例如,如果AVDD =+2.5V,AVSS =-2.5V,则通过+/-5V导轨激活负载单元将使差分输入信号以0V为中心。

      同样,对于AVDD = 5V和AVSS = 0V,正励磁电压应约为+7.5V,负励磁电压应约为-2.5V,以便差分输入信号以+2.5V为中心。


    2. 比率式参考电压
      通常,称重传感器的激励电压也用作ADC的参考电压,以进行测量比例测量。 当激励电压为5V或更低时,您可以将其直接馈入ADC。 但是,对于10V激励,您需要在将激励电压路由到ADC之前使用电阻分压器将其除以。 如果您创建了双极激励电压(从考虑1开始),则参考电压也应在正确的输入共模范围内。

      此外,我建议信号输入和参考输入应设计成具有匹配滤波器。 这可确保激励电压噪声在两个输入(整个频谱)中是通用的,并可实现更好的噪声消除。 参考: http://www.ti.com/litv/pdf/sbaa201

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这篇文章!  看起来像我最初想的那样简单。  对于高稳定性10V参考IC,您是否有任何建议值得推荐?  此外,客户还说他们需要5V和10V激励(软件切换)选项,因此我猜我必须添加另一个具有多个分压器的开关。  由于我在ADC上的GPIO上受到限制,我计划将其从控制器切换。  您是否还对具有10V功能的模拟交换机有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我不是电压基准或模拟开关的预期,但我会尽最大努力提供帮助,或者看看我是否能找到其他更精通此领域的专家...

    桥传感器的预期阻抗是多少?
    您需要知道最小阻抗,以便知道参考电流需要多少电流才能输出。 请记住,电桥阻抗越小,电桥需要消耗的功率就越大。 如果桥无法散热,您将会遇到自热错误。

    对于模拟开关,我可能从以下设备开始: http://www.ti.com/lsds/ti/switches-multiplexers/analogue-switch-products.page#p1143=1:1 % 20SPST;1:SPDT 2 % 4 % 20SP4T&p480=1;8&p106max=10;18&p1498=Catalog

    另一种选择可能是使用DAC刺激网桥,避免需要多个电压基准和模拟开关。 DAC7760这样的产品可能会工作,因为它可以驱动高达30mA的电流,尽管它可能比您需要的更多的铃音和哨音。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    您可以查看几个开关系列,用于切换5V和10V低电流信号。  

    您对MUX36D04等MUXXXXX系列零件有何看法?  在数据采集系统中有一个采用此mux的TI设计。  

    提到的TS12AXXXX系列Chris也是TS12A1.2511万这样的另一个好选择。

    如果您有关于交换机和多路复用器的其他问题,您可以在 交换机和多路复用器论坛中发布这些问题

    谢谢!

    亚当

    谢谢!

    亚当