This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tvp7002不满意屏幕

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200, TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581727/tvp7002-dissatisfaction-screen

主题中讨论的其他部件:THS8200TVP7002

大家好,

  i根据“8637.tvp7002_THS8200_VGA_YPbPr_settings”7002”配置8200配置tvp7002 1080p捕获,但使用不同的计算机作为VGA源出现两种情况,  tvp7002_no.png 和 tvp7002_yes.png。未 通过tvp7002在 屏幕中是正常的。  

寄存器设置如下所示:

 两个TXT的比较。 是否可以通过配置tvp7002寄存器来解决此问题?

e2e.ti.com/.../tvp7002_5F00_yes.txte2e.ti.com/.../tvp7002_5F00_no.txt</s>7002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表以了解这些只读寄存器告诉您的信息。

    寄存器0x23,0x24和0x25不重要,仅指示自动电平检测的低阶位。 不同的电源(甚至不同的电缆)将导致不同的直流偏移水平。

    寄存器0x14位5表示源具有不同的H同步极性。 首先,确保调整TVP7002计时以匹配不同的源格式。

    如何重新显示图像? 您的信号源是什么,捕获显示信号路径是什么?

    要数字化模拟视频,系统固件必须执行大量计时处理和信号分析,以便能够适应不同的源。 必须读取同步状态寄存器和H/V长度寄存器等...然后相应地更改捕获参数。

    此外,您的系统还需要实际分析数字视频流,以确定真正的活动视频开始位置,并调整空白开始/停止位置以匹配。

    最后,需要调整采样相位以在最佳点采样模拟像素。

    您几乎可以在市场上的任何模拟监视器中看到此行为。 通常有一个菜单选项,称为"自动设置","自动调整"。 如果您运行此选项,您将看到显示的图像跳转,直到监视器正确检测到模拟图像在模拟流中的实际位置。

    不同的源通常在模拟流中为实际图像设置不同的位置。 许多视频格式都有VESA标准,但并非每个源都正确遵循这些标准。 还有许多分辨率不是VESA标准。

    巴西,
    Steve