This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADS1299-4

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581595/ads1299-4-ads1299-4

部件号:ADS1299-4
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

大家好,

我正在进行一个EEG项目,并且对数据表有疑问。 下面是数据表超链接。 我的问题是,Rp,RF和CF应该在第67页的图73中显示什么类型的值。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    Rp的值将由相关的IEC或ANSI标准(取决于您所处的位置)确定,当BIASOUT的电压位于任一导轨时,其作用是限制患者的电流。 您应该参考这些相关标准来了解该值。 您最清楚的是哪些标准适用于您的应用程序。

    图下方的部分(详细设计步骤)讨论了选择RF值的过程。公式11使用RF计算偏置放大器的直流增益。 我建议您从1 mohm开始,看看您获得了哪种拒绝性能。

    CF使用方程1/(2piRfCf)设置偏置放大器的闭环带宽。 我通常建议将带宽设置在150 Hz和300 Hz之间。

    此致,
    Brian Pisani