This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:关于引脚和操作

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7841, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578349/ads7841-q1-about-the-pins-and-operation

部件号:ADS7841-Q1
主题中讨论的其他部件:ADS7841PCM1804

你(们)好

首先,让我告诉大家,模式引脚被确定为输入,但结构图的模式似乎在数据表中指示输出。

问题如下。

1.
是否有任何指示器告知用户IC是否正在被堵塞?

二.
在差分输入模式下,每个输入中的模拟到数字转换是否先完成,然后在数字区域中获得差分? 还是先在模拟区域中进行差分,然后再在模拟到数字之间转换?

3.
SHDN针脚是否不仅可以进入关闭模式,还可以重置IC?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    是的,您回答正确,模式引脚是输入。

    -忙指示符可用于监控ADC是否正在执行转换。  占线指示灯在控制 字节后立即变为高位。  在占线活动的时钟周期中,MSB正在转换,并且在每个连续DCLK周期后,每个位都在DOUT上可用。


    请参见下图。

    另外,请在下面找到ADS7841应用说明的链接,您可能会发现该说明非常有用。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa256/slaa256.pdf

    -当转换器进入保持模式时,内部电容器阵列上会捕获+in和–in输入之间的电压差(如图2所示);然后ADC执行此模拟电压的转换。

    -此 设备没有寄存器,因此它希望发出一个控制字节来触发每次转换。  将SHTDN设置为低可用于强制立即关闭电源。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复。

    -此设备没有寄存器,因此它希望发出一个控制字节来触发每次转换。 将SHTDN设置为低可用于强制立即关闭电源。

    关于上述内容,我了解我们只需发布一个控制字节来触发每次转换,而不是重置。

    假设一旦电源电压降至工作条件(例如低于1V),然后回到5V (工作范围),那么是否可以仅发出控制字节以再次获取转换数据?

    在关闭模式下,数据输出引脚(和模拟输入引脚)的状态是什么?

    顺便说一下,PCM1804在没有寄存器的情况下重置了引脚。
    它的功能似乎使数据输出保持较低。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Na:


    根据数据表定义,SHDN用于强制立即断电模式以降低功耗。  设备已处于自动断电模式,关机(设置为SHDN低电平)不会降低功耗。  数据表中没有提到SHDN在关机强制为低电压时执行开机重置。

    数据表中提到,当CS保持高电平时,DOUT将显示三态,当CS处于低电平时,DOUT将显示为活动状态。 我怀疑,如果CS过低,无论SHDN针脚如何,DOUT都处于活动状态或强制低电平状态;但需要在工作台上进行检查/确认。  请留几天时间。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的回复。

    您对以下问题是否有任何陈述?
    >假设电源电压下降到工作状态
    >(例如低于1V),然后返回至5V (工作范围),是否仅发出控制字节以开始再次获取转换数据?

    请告诉我是否需要在发送控制字节之前切换CS引脚。

    >数据表提到当CS保持高电压并处于活动状态时,DOUT将显示三态
    >当CS为低时。 我怀疑,如果CS过低,DOUT处于活动状态或强制低电平状态
    大于SHDN引脚;但需要在工作台上进行检查/确认。 请留几天时间。
    感谢您的帮助,期待您的帮助。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已在工作台上验证:当SHTDN引脚断言为低电平时,DOUT驱动为低电平,CS驱动为低电平,而DOUT为三频状态,CS驱动为高电平。  请参见下图

    在工作台上执行快速测试时,发出一个新的帧,重新确认CS low (CS低)并提供一个控制字节,在电源从电压不足状态恢复到VCC>2.7V后,将产生预期的转换。  但是,如果您预计系统上可能会发生断电事件,则保守/稳健的方法是为ADC和控制器的电源添加监控电路。

    谢谢,此致,

    路易斯

    SHDN断言低。  当CS为高时,dout三种状态;当CS为低时,驱动为低:

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的基准测试。

    是否可以始终将CS连接为低电平?

    BestRegards