This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:SPI接口

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581268/dac8760-spi-interface

部件号:DAC8760

在本原理图中,闩锁连接到CS。 Launchpad SPI中没有CS引脚,而是SPISTE。 它们是一样的,是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jingtai:

    这可能是微控制器论坛的一个问题,因为我不熟悉Launchpad术语。 我知道在SPI写入或读取期间,任何GPIO都可用于控制/CS线路。
    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将咨询MCU。