This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:输出格式

Guru**** 2976290 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581261/ads5560-output-format

部件号:ADS5560
主题中讨论的其他部件:DAC8760

在DAC8760数据表中:

无符号直向二进制表示偏移二进制吗?

MCU论坛似乎不知道ADC输出数据格式的问题。 您知道哪个输出数据格式适用于Launchpad吗? 偏移二进制或2的补码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道你所说的直二进制是什么意思。   数据表的7.4 4部分描述了偏移二进制和2的补码的含义。  数据表中未提及直二进制。   对于偏移二进制,当输入电压达到其最大负值时,输出代码将全部为零。   当输入电压处于最正值时,输出代码将为全1。  当输入电压约为零伏差分时,这是中刻度,输出代码将位于输出代码0111 1111至1000 0000 0000的边界。   这是偏移二进制的定义。  2的补码与偏移二进制的唯一不同之处在于,最重要的位是反转的。     我不能告诉您Launchpad在高速数据转换器论坛中想要看到什么,无论是偏移二进制还是2的补充。  我不熟悉这些产品。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC和DAC数据表使用不同的术语表,员工不知道它们的区别。 在EVM中,Xilinx IC是集成的,而不是TI的MCU,因此没有集成TI的ADC,MCU和DAC的参考。 就好像TI的不同部分不能相互通信一样。