This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:使用Altera Arria10 SoC评估板测试计划

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45, ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581451/adc34j45-test-plan-using-altera-arria10-soc-evaluation-board

部件号:ADC34J45

您好,

我想 使用Arria10 SoC评估板测试ADC34J45设备。

我的计划是使用以下卡片进行测试(直到我们获得真正的主板):

测试计划图:

我是否为特定组件使用了正确的卡?它是否与上图类似?

谢谢!

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michal,

    您不需要HSMC到FMC适配器。  ADC34J45EVM上有一个FMC连接器。  您可以将其直接连接到配备FMC的FPGA平台。  由于FMC夹层与FMC+载波兼容,它还将插入FMC+载波平台。

    我们使用Altera Megacore IP在TSW14J56平台(带Arria V的FMC)上评估ADC34J45EVM,因此这应该不是问题。