This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:数据表上的布局P26图37. 优化布局建议

Guru**** 2580065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580762/ads7865-layout-on-the-datasheet-p26-figure-37-optimized-layout-recommendation

部件号:ADS7865

大家好

您是否介意询问ADS7865?

<问题>
在数据表P26的布局上,图37。 优化布局建议,  22引脚(WR)似乎连接到BVDD。
 22针(WR)和24针(BVDD)之间有误,对吗?
22引脚 不必 连接到BVDD,对吧??

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们猜您的团队太忙了,但您能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San您好

    很抱歉 ,您的查询延迟了。

     BVDD和BGND之间应连接旁路电容器。 感谢您指出这一点。 我们 将更正此问题。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet San

    感谢您的回复!

    BVDD和BGND之间应连接旁路电容器
    ->万一您 对 BVDD和BGND之间的连接电容器的布局有一些注意,可以告诉我们吗?
       正如我们 所想象的, 从引脚22英寸到BVDD "替换为引脚24,对吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San您好

    限制外部数字电路噪音注入的一些一般规则是

    1. 将旁路电容器放在BVDD引脚和BGND之间,使其尽可能靠近引脚。

    2.将BVDD/BGND引脚连接到电容器垫的迹线上不应有任何通孔。

    如果您需要有关此问题的更多信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet San

    感谢您的回复!
    好的,我们明白了!

    此致,

    松本博塔