This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8位BT.656至CVBS RGB-24位转换器IC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581102/8-bit-bt-656-to-cvbs-rgb-24bit-converter-ic

主题中讨论的其他部件:THS8200
您好,
我们需要一个视频转换器IC,它可以将BT.656视频输入转换为RGB-24位输出和另一个CVBS输出。
Input=8位YCbCr BT.656
Output1= RGB-24位
output2= CVBS
请告诉我TI是否有这样的产品。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解THS8200的ITU656至RGB。 它还具有数字ITU656的直通功能,因此您可以将数据传递到CVBS编码器。

    遗憾的是,TI没有任何独立的CVBS编码器。

    巴西,

    Steve