This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 独立ADC +内存:无需微控制器即可在内存IC上写入ADC's数据

Guru**** 2579325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579274/standalone-adc-memory-to-write-adc-s-data-on-a-memory-ic-without-need-a-micro-controller

尊敬的各位:

是否可以在不需要微控制器的情况下将ADC数据写入内存IC?

我该怎么做?

此致,

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉苏尔


    我想你需要一些基本的微控制器来将数据从ADC中提取到内存IC中。 我认为没有办法解决这个问题。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU如何在几个MSPS的数据传输速率下与ADC交互?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasool,

    您需要一个能够处理ADC输出速率的处理器。  如果您共享要使用的ADC,那么我们也许可以引导您朝着正确的方向前进。  有时使用的FPGA或DSP通常具有更快的时钟速率。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Bob Benjamin:

    我还没有选择ADC。但我需要一个具有波纹特征的ADC:

    采样速率>= 3.3 MSPS

    分辨率>=12位

    通道:1就足够了

    此致,

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasool,

    我建议您选择一个设备和所需的接口,然后找到一个支持它的处理器。  这很可能是SAR ADC。  有些串行接口设备最高可达3MHz,但您可能需要一 个具有并行接口的设备。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "有些串行接口设备最高可达3MHz,但您可能需要一个具有并行接口的设备。"

    谢谢Bob,