This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:TSW30SH84EVM和TSW1400EVM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580858/tsw30sh84evm-tsw30sh84evm-and-tsw1400evm

部件号:TSW30SH84EVM
主题中讨论的其他部件:LMK0.4808万DAC34SH84

最近我们收到了TSW30SH84及其驱动器TSW1400评估板。 我们遵循TI的数据表和视频说明。

1)通过J4和J13将两块板连接在一起

1)将USB电缆连接至TSW30SH84和TSW1400

2)将RF频率连接到1GHz LO到TSW30SH84上的J19,RF功率为0dBm

3)打开TSW1400和TSW30SH84的电源,然后我可以在电子频谱分析器(ESA)中看到频谱,峰值信号位于1GHz。  

4)然后我从加载配置文件  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments:TSW308x\Configuration Files\TSW30SH84_32bitLVDS_4Channel\RevB\LMK0.4808万 Clock Distribution Mode\DAC34SH84_1474p56MHz_2xINT_NCOenabled_30MHz_dual_sync_source_mode.txt

ESA显示峰值信号转换为4GHz。  

5)我还尝试加载不同的配置文件(总共有4个可用),频谱没有变化。  

6)然后启动高速数据转换器Pro软件,在其中选择TSW30SH84设备,从测试文件加载LTE信号并将数据速率设置为307.2MHz,然后发送数据。 主板上的LED闪烁。 但是,欧空局没有变化。

我不知道在实施过程中出现了什么问题或我漏掉了任何东西。 希望有人能帮助我解决这个问题,我们将不胜感激。  

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我期待您的重播。