This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:评估板,EVM输入,反馈

Guru**** 2580765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580097/pga411-q1-evaluation-board-evm-inputs-feedback

部件号:PGA411-Q1

您好,我想知道如何在没有计算机连接的情况下从外部控制评估板,特别是使用电位计。 是否可以在未连接计算机的情况下控制电机的速度。 我知道MSP微控制器有模拟输入,可以配置,但微控制器或转换器上是否有引脚输出,它们可以占用0-5V电压并与速度相关。我已经查看过数据表几次,一些描述听起来似乎可以工作,但没有 清晰的描述。 如果一侧有软件端,则必须有一种方法来控制电机转速。 我缺少什么,信号的速度/速度从哪里控制。 它是否从SPI端口进入? 如何创建电位计输入以改变速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad,

    让我先确认您的理解。 是否需要PGA411的速度输出的模拟信号? 与角度的aout信号类似?

    PGA411可能的输出接口是SPI,并行接口或编码器输出。 它还具有aout,这是角度输出的模拟表示。 如果您想要类似速度的东西,则需要配置微控制器来执行该转换。

    谢谢!

    -Clancy