This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580620/ads1255-ads1255

部件号:ADS1255

我们使用8MHz振荡器并添加时钟缓冲器来驱动2 ADS1255。但ADC输入始终存在噪声。 噪音是CLKIN频率的4倍,当CLKIN信号处于高位时,会发出噪音。 噪音为2MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    我恐怕我不能完全理解这个问题,只是您看到的噪音比预期的要高。

    ADS1255的数据速率比CLKIN频率要小得多,因此您是否在希望CLKIN频率别名的频率周围看到噪音?

    "当CLKIN信号处于高位时,会发出噪音"是什么意思?

    您配置ADS1255的数据速率是多少?您看到的噪声是多少?

    另外,测量噪音时,您的输入信号是什么? 您是否对输入短路?


    我始终建议首先测试输入短路的噪声,以便您可以将噪声性能与数据表进行比较。 如果噪声性能接近您在数据表中看到的,则您所应用的信号可能有噪声。 如果您无法获得与该数据表中输入短路的噪声性能接近的噪声性能,您可能会遇到其他问题,例如PCB布局可能存在问题。

    此致,
    Chris