This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:需要Gerber文件

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580411/ads1602-gerber-files-required

部件号:ADS1602

大家好!

我想知道是否有工程师可以获得ADS1602电路的Gerber文件? 如果是,请将其转发给我吗? 为了参考,我正在查找以下连接电路的Gerber文件(从ADS1602用户指南中提取)

e2e.ti.com/.../slau147.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami,

    欢迎参加e2e论坛!  以下是您需要的ADS1602 Gerber文件。

    e2e.ti.com/.../ADS1601_5F00_02-Rev-A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也提供了此项的原理图文件? 或者,我是否有办法对Gerber文件本身进行编辑?

    我使用Eagle进行PCB设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami,

    这里有一些工具可以读取Gerber文件并创建一个网络列表,以便您可以直接编辑文件,但我对Eagle并不十分熟悉,不知道是否可以使用该工具进行编辑。  原始ADS1602数据库是使用Protel99SE创建的。  如果您有方法导入数据库, 我可以提供原始文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会仔细研究,然后回复给您。 再次感谢您的快速回复,Tom!