This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1146:ADS1146应用问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1146, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580286/ads1146-ads1146-application-issue

部件号:ADS1146
在“线程: ADS1120”中讨论的其它部件

各位 专家:

              我的客户希望在其系统中使用ADS1146, ADS1146由单极电源供电,但差动输入是纯的

没有直流偏移的交流信号,根据d/s中的均衡3,每个输入的共模输入电压应取决于以下范围:

由于VCM等于零(纯差分交流信号),因此它确实超出了范围。

             是否有解决方案? 例如,在每个输入端添加DC阻塞电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,


    ADS1146不是设计为与交流耦合输入一起工作的。 输入信号需要在ADC输入范围内建立DC共模点。 我不认为使用简单的DC阻塞盖会起作用。

    如果他们需要使用具有绝对输入范围的器件,并使用单极电源接地,我建议使用ADS1120作为替换件。 它具有绕过PGA的功能,允许将模拟输入连接到接地。 即使绕过PGA,ADC仍能获得1,2或4的增益。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     吴惠君:

             感谢您的评论,实际上,输入信号是交流耦合输入(绝对输入低于地面)。

              我能找到一种偏置输入信号的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,


    您的客户在衡量什么? 描述传感器测量值,然后确定电路的设置可能会更有帮助。 电路图可能会有帮助。


    吴若瑟