This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0.806万:参考梯驾驶解决方案比较

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580502/adc08060-reference-ladder-driving-solutions-comparison

部件号:ADC0.806万
在“线程: LM8272”中讨论的其它部件

你好

在adc0.806万数据表中提到,为了获得准确的测量结果,必须使用高电流源负载驱动器(例如lm8272)驱动参考梯。如何将此解决方案与驱动参考梯的干净固定电压电池进行比较? 运算放大器与电池是否有优势?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aseok

    蓄电池和LM8272能够为参考梯提供所需的电流,但蓄电池有两个缺点。

    1. 由于参考梯形电流约为7mA,因此最终需要更换蓄电池或为其重新充电。
    2. 蓄电池电压不会像正确设计的缓冲电压基准那样精确或恒定。

    请参阅ADC0.806万数据表中的图31,了解使用LM8272缓冲使用LM4040-LM40- 2.5 电压参考生成的参考电压的示例。

    此致,

    Jim B