This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:AFE5401-Q1固件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579402/tsw1400evm-afe5401-q1-firmware

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5401-Q1

连接到AFE5401-Q1时,正在查找对TWS1400固件的访问。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Dustin,

    这将需要医疗团队的支持。  我将把这个问题移到那个论坛。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Dustin,

    您是否正在尝试查找AFE5401-Q1的初始化文件或固件RBF文件?

    这些文件位于C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\1400 Details\

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olu

    抱歉,我应该更具体一点。  我正在查找固件源代码。  源代码文件夹中有两个项目,但它们与LVDS设备连接。  我的文件夹结构如下所示

    谢谢!

    --Dustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图片似乎未附加,因此我在HSDC Pro下的文件夹结构如下所示

    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\Source Code "
    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\Device GUI "
    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\Uninstall TSW1400 ADC DAC Firmware.lnk"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Dustin,

    源代码在分发之前需要签署NDA。 请与您的销售代表讨论如何完成AFE5401-Q1的NDA。 谢谢!

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olu

    我已完成NDA流程。 您是否可以向我发送源代码,或者向我指出访问的方向?

    谢谢!
    --Dustin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Dustin,

    离线。

    此致,
    奥卢