This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071EVM:评估板&'s GUI无法正常工作

Guru**** 2578955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580753/afe7071evm-the-evaluation-board-s-gui-does-not-function-correctly

部件号:AFE7071EVM

你好。

我们购买了AFE7071评估板。

下载GUI后,我们将电源和USB连接器连接到主板并连接到GUI。

GUI严重滞后且无响应,读取提示 大部分失败(如果根本不显示某些寄存器,则仅显示某些寄存器),发送设置无效。

GUI有时会报告USB故障。

GUI安装中是否没有包含某些不同的驱动程序,以便GUI正常工作?

我们在J4中提供60MHz时钟,在初始基本测试中,我们尝试使用GUI启用Y4输出,这应该会导致时钟在J5中输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,

    我正在研究这件事,并将很快回复您。

    此致,

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到问题,或至少有问题:)

    我有一个想法,除了连接到评估板的端口外,我断开了所有计算机USB端口的连接。

    GUI现在不再滞后,读取成功,我可以更改设置。

    逐个重新连接端口时出现问题,当USB Blaster连接到任何USB端口时出现问题

    我目前的理论是,GUI不是为了找到评估板而测试USB端口,然后使用相关端口,而是通过所有可能的端口发送和侦听任何不是鼠标或键盘的端口(不能验证其他任何端口)
    键盘/鼠标会导致GUI终止,因为我没有使用其他设备进行测试,但至少USB Blaster肯定会这样)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与EVM一样,USB Blaster使用FTDI驱动程序。 GUI似乎难以区分这两种情况。 较新的GUI采用USB枚举来避免此特定问题。 最简单的解决方案是在使用GUI时保持USB Blaster未连接。