This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5612:有关传输特性的查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: VSP5612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577841/vsp5612-query-on-transfer-characteristics

部件号:VSP5612

您好,

下面我对VSP5612传输特性参数有一些疑问。

1)在"测试条件"列中,'12位'表示什么?

2)对于模拟信道串扰,指定LSB单位。 但如何计算串扰(以dB和百分比表示)?

3)我们如何使用ADC测量系统噪音? 请建议使用任何推荐的方法来获得此测量值。

提前感谢!

Mahesh GV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahesh,

    我们已收到您关于设备VSP5612的咨询,希望很快能收到一些回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我可能没有正确理解您的问题。 12位简单地表示在16位中,MSB 12位被考虑在特定规范中。
    2.要在DB中获取其余部分,计算方法为6*log2(LSB)-72中的数字(如果规范为12位规范,则全标度为72 dB)。 百分比= 100*lsbs/2^12 (如果规范为12位规范,则全标度为72dB)。
    3.同样,我不确定我是否正确理解了您的问题。 要量化传感器噪音,您需要进行2次测量-
    a)使用参考信号(AINx和AINGNDx短接和接地,并通过推荐的输入电容耦合)。 我们将此测量称为Na。
    b) CCD/传感器的参考零信号输出通过推荐的输入盖连接到AINx。 我们将此测量称为NB。

    sqrt (NB^2-Na^2)应能让您了解传感器噪音。

    此致