This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812B:重置H/W或S/W时,AMC7812B重置针脚上升/下降时间要求

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580148/amc7812b-amc7812b-reset-pin-rise-fall-time-requirement-when-h-w-or-s-w-reset

部件号:AMC7812B

大家好,

您会告诉我重置H/W或S/W时的引脚上升/下降时间要求吗?
谢谢 你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位引脚在水平位置而不是边缘上触发。 当VIL低于0.8V (上限)时,设备将被强制重置。 如果重置脉冲宽度低于20ns,则无法保证设备重置。