This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:TUE计算的温度考虑因素

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580310/ads7841-q1-consideration-of-temperature-for-tue-calculation

部件号:ADS7841-Q1

你(们)好

我们想知道在计算TUE时考虑温度特性的正确方法。

我们可以使用以下方法估算治疗用药豁免:

tue=sqrt(sq (偏移错误)+ sq (增益错误)+ sq (INL))

1.如何用温度变化来估计治疗用药豁免?

2.根据数据表,“信噪比与温度的变化”有两种类型的数据,分别为5Vcc和2.7Vcc。 这些特征似乎是不同的。 您是否知道VCC的差异对他们产生影响的原因?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Na:

    ADS7841-Q1的偏移,增益和INL最大规格涵盖 了-40C至+125C的完整温度范围。  因此,使用最大规格计算TUE将为您提供最坏情况的良好估计。 如果您想量化温度对TUE的影响,您可以参考偏移量与温度变化和增益量与温度变化的典型曲线。 使用这些典型曲线和TUE等式,您可以估算给定温度变化的TUE变化。  我没有关于INL变化与温度的数据,因为此设备最初是在2001年开发的。

    - VCC=5V的图解使用VREF=5V生成,VCC=2.7V的图解使用VREF=2.5V。  使用 VREF=2.5V时,最低有效位(LSB)尺寸较小,因此 信噪比失真测量对ADC设备的固有噪声以及外部噪声源和温度变化时器件上的其它变化更敏感。  VREF=5V的LSB尺寸为1.22mV,VREF=2.5V的LSB尺寸为0.610mV。

    谢谢,此致,

    路易斯