请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8695 您好,
读取命令为 1.1001万_xx_<9位地址>_0万_00000000,0万,
但 我找不到数据表中数据寄存器的引入,
如何从ads8695读取数据?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Webber:
以下是使用9位地址的示例:
读取16位寄存器(ALARM_REG寄存器的0~15位(地址=20h))的READ_HWORD命令
数据帧F:<1.1001万_xx><000100000><00000000><000000000000></s>0.001亿 0万0万0万
数据帧F+1:<16位数据>
<16位数据>=<MS字节>+<LS字节>
(F+1)的MS字节是21h (位15-8)地址的数据,LS字节是20h (位7-0)地址的数据。
谢谢。
此致
戴尔·李