This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562EVM:具有TSW1405EVM问题的ADS5562EVM

Guru**** 2581885 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578713/ads5562evm-ads5562evm-with-tsw1405evm-issue

部件号:ADS5562EVM
主题中讨论的其他部件:ADS5562

我的客户在附件中看到以下问题。

e2e.ti.com/.../ADS5562EVM-with-TSW1405EVM-Issue.docx</s>1405

请看一下,如果您知道发生了什么,请告诉我

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会向软件团队询问HSDCPro中的"FTDI device cannot be opened to write data"(FTDI设备无法打开以写入数据)错误。

    顺便说一句,包含NCO和小数的其他设备参数的弹出窗口不用于此类ADC。  我认为这对任何事情都没有影响,但我会取消选中"启用"框并关闭窗口。    HSDCPro GUI主面板上的数据速率和输入频率条目已足够,因为使用此EVM将没有任何可供输入的小数或NCO。   但是,我认为这并没有伤害任何东西, 只是没有必要。

    但是,HSDCPro发出的错误消息是我必须联系软件团队处理的问题。  我可以问一下使用的是什么Windows操作系统吗?  是Windows7吗?

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    我不确定他的操作系统。 我得检查一下。 我会尽快回复。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    他使用的是Windows 7 Enterprise 64位。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    那么,这应该不是问题。   我已经向软件团队询问了这条具体的错误消息,但我们的主要联系人正在出差,所以我接下来会找到他的备份人员。

    此致,

    Richard P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    您是否从软件工程师那里听说过此问题?

    你能给我一个时间范围吗? 如果可以,我可以让客户知道他们何时能够处理此问题。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好吧,还没有。   需要检查的一件事是,客户正在使用的USB端口能够为TSW1405提供所需的电源。   TSW1405上的LED是否亮起?  他们能否测量TSW1405上电源夹处的电压,并查看它们在电路板中的电压是否达到5V?  在那里,主板将向下调节FPGA所需的其他电源。  PC上的某些USB端口可能未通电。     如果是,请尝试使用不同的USB端口或将外部5V卡入TSW。

    USB端口是否为较新的3.0 端口?  如果是,是否有常规2.0 的1个端口可供尝试?

    我可能会建议一个WebEx会话,在该会话中,我可以观看客户在其PC上执行的操作,然后在我的PC上进行有效设置。 (尽管我目前还没有确切的ADC EVM。  我可以使用类似的EVM。)

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    仅为了跟进我自己,我预计TSW1405必须从USB电缆获得电源。  在TSW1400上,电源线可能会断开或丢失,但仍然连接到USB端口,即使FPGA断电也能识别主板。  但是,由于TSW1405为包括USB芯片在内的所有USB设备供电,如果您看到TSW1405并识别它,甚至识别加载的固件,则必须将其全部通电。   没关系。   仍然可能是端口无法为捕获提供足够的电源,但我没有看到这种情况。

    我的实验室中没有AD5562 EVM。  但该EVM与该系列中的许多ADC共享一个通用电路板,因此我找到了适合该系列的14位EVM之一,并假装它是ADS5562。  我告诉HSDCPro我正在连接ADS556x。   我连接,我捕获。   当我查看时间域数据时,我看到两个lsb是平面的,因为它实际上只是一个14b设备,但它都能正常工作。   请参阅附件。

    对于客户的ADS5562 EVM,他们是否完全使用SPI GUI?  我怀疑他们使用跳线的EVM不是使用SPI进行配置,而是使用跳线设置操作模式。  该EVM的SPI GUI较旧,不能轻松安装在Windows7计算机上。   但我只是想确保,如果他们为EVM使用旧的TI ADC SPI接口GUI,则不会发生端口或驱动程序冲突。

    我能看到他们如何跳接EVM吗?  再次,我建议您使用WebEx来了解发生了什么。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    感谢您的帮助!

    我将筛选您的评论并将其发送给客户。

    我还会检查他们是否愿意进行电话会议。

    请单独发送电子邮件给我,让我知道下周电话会议的最佳时间。

    再次感谢。

    Richard Elmquist