This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AFE4300:如何修改AFE4300芯片的代码

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580106/compiler-afe4300-how-to-modified-the-code-of-afe4300-chip

部件号:AFE4300

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我们的团队购买了AFE 4300,我们想要修改其代码。我们尝试使用LabVIEW修改代码,但找不到代码文件。 你能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Le,

    当您说“修改IT代码”时,您是指MMB3板上的MSP430代码吗?
    如果您对上述问题的回答是肯定的,则您可以参考以下帖子。
    e2e.ti.com/.../10.111万

    此致,
    Prabin