This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:电压峰值到峰值,DAC输出。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580039/dac3484-voltage-peak-to-peak-dac-outputs

部件号:DAC3484

您好,

我们的其中一个主板中有DAC3484:

与DAC输出相对应的示意图如下所示:

如您所见,输出端有操作放大器,通过电阻器设置的固定增益来调节信号。

我们有一位客户希望将该板输出处的电压峰值增加到峰值,我们想知道是否可以通过软件修改输出电流,更改芯片的寄存器。

我们在数据表中找到了此寄存器:

对于粗糙_DAC,默认值为1111。 我们的测试程序(正常工作)在此注册表中有0011。 我们在运算放大器的输出端(在QSE1连接器中测量)确定780mV峰到峰值范围。

无论我们在这个寄存器中放入了什么值,它都不会改变任何内容,即使它没有在输出中添加任何具有特定值的内容。

是否有人能够澄清我们尝试做的事情?  

显然,硬件修改可以解决这一问题,但我们真的有兴趣通过在可能的情况下更改此寄存器(或任何其他)来实现这一目标。

此致,

Timoteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timoteo,

    要从该部分中获取最大增益,在BIASJ (针A33)和GND之间使用1.28K电阻器,并将粗糙DAC增益值设置为1111。 这将提供30mA输出。 由于默认设置为最大增益设置,因此此寄存器几乎用作衰减器。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复。

    到目前为止,即使有此寄存器中的最大值,以及在运算放大器上设置的增益,也不足以满足我们的目的。  

    为了重新设计我们的电路板,您建议我们在输出处使用哪些运算放大器来调节此DAC3484的信号?

     我们现在使用的LTC6252CS6#TRMPBF在您看来是一个好选择吗?

    此致,感谢您的帮助。

    Timoteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timoteo,

    请查看随附的2个文档以了解示例。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../8360.Arb-Waveform-TI-design.pdfe2e.ti.com/.../TSW3080EVM_2D00_SCH_5F00_E2.pdf</s>3080