This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162:DAC3162变压器?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580145/dac3162-dac3162-transformer

部件号:DAC3162
主题中讨论的其他部件: DAC3174

戴尔

变压器在与DAC3162的IOUTP连接时的作用是什么?

我应该使用变压器吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该变压器正在将差动到单端转换为50欧姆负载,以便您可以将EVM输出传输到标准工作台测试设备(如频谱分析仪)。   EVM上还提供了拆卸变压器和安装差动输出的第二个SMA输出的选项(如果您愿意)。   在您可能看到的其他一些DAC EVM上,您可能会看到差动输出可能会进入调制器设备,在这些EVM中,您会看到一个典型的示例,即差动DAC输出到不带变压器的其他设备输入。  (但即使在这些EVM上,调制器输出也可能是变压器耦合,以再次提供EVM的单端输出。  例如,DAC3174是具有调制器输出的其它EVM之一。)

    此致,

    Richard P.