This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:用于ADC的软件驱动程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, OPA365, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580049/ads131a04-software-driver-for-adc

部件号:ADS131A04
主题中讨论的其他部件: OPA365THS4531A

是否有人拥有用于ADS131A04或同样适用于ADS131A04的类似器件的软件驱动程序? 我打算将此ADC与MSP432配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Cristian,

    ADS131A04EVM 将THS4531A用作全差动驱动器,将OPA365用作单端驱动器。 这些设备是否符合您的要求?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 但是,我引用的是一个软件驱动程序。 我更新了我的问题,以便澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克里斯蒂安

    我明白了。 遗憾的是,TI没有任何此类驱动程序,但论坛上的其他人或许可以提供帮助。

    此致,
    Brian Pisani