This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关HS DAC内置插值和新混合模式以获取更高Nyquist模式中的信号的白皮书?

Guru**** 2581585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579763/white-paper-on-hs-dac-built-in-interpolation-and-new-mix-modes-to-get-signals-in-higher-nyquist-modes

团队,  

我的客户询问:

我们正在研究RFACS。 我知道内置插值和新的混合模式,可以在更高的Nyquist模式中获取信号。

是否有设计或规划文档来制定流程?

 

例如,我们有45和75MHz带宽信号。 我们希望使用单个RFAC以700-90.017万1700-1900,2100和2600MHz频段输出。

这将大大简化向上转换,除了POST过滤器之外,我们可能能够使用相同的硬件。

如有任何参考或指导,将不胜感激。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    客户是否尝试在单个DAC或两个DAC上同时转换两个带宽信号? 无论哪种情况,都可以使用单个零件完成此操作。 他们是否希望 将信号 同时转换为所有 四 个频段?  他们计划使用哪种DAC采样频率? 附件是一些可能对他们有帮助的文档。  

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../RFSamplingTrainingBinder_5F00_v1p0.pdfe2e.ti.com/.../Intro-to-RF-Sampling.pptxe2e.ti.com/.../3730.Multi_2D00_tone-Gen-TI-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim。 作为一个旧计时器,这些具有插值,混合模式Nyquist和NCO的新DAC,我不确定如何构建配置。

    是否有工具来查找最佳Nyquist区域,插值率和NCO频率? 我们的目标是将多个UPCOVERTER设计替换为单个射频DAC设计。

    不需要,我们不需要同时传输到所有频段,但希望能够配置以执行任何频段。 感谢您提供这些文档。 我会再看的。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,
    还可以考虑查看此高速DAC AppNote。
    www.ti.com/.../slaa523a.pdf

    它介绍了一些有关插值和数字混合的信息。

    在较高级别上,我会考虑将插值作为一种允许您输入低数据速率信号的方法(以简化数字基带处理),然后使用插值来扩展可访问的Nyquist频段(您可以将其扩展为高IF - 100s MHz, 至RF,高达3-4GHz)。 然后,可以使用DAC NCO (32-48b精确度,低于Hz)将其转换为输出Nyquist中的任何频率(比输入信号数据宽NX)。

    例如,如果您有75M BW信号,则需要输入数据速率大约为100Msps的复合波(如果信号为0),或至少为150Msps的实波(如果信号在75/2M左右)。 然后,您可以使用插值将DAC的输出速率提高到输入速率(例如64x)的某个数倍,例如100M输入速率*64=6.4Gsps输出速率。 然后,您可以使用2GHz的数字NCO混音器(在3.2GHz的Nyquist中)将信号转移到那里。

    在DAC的模拟输出中,您将获得2GHz的信号以及每个Nyquist区域的Six衰减图像-这些图像可以通过宽的简单模拟滤波器过滤掉。

    肯尼亚