This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:upp接口

Guru**** 2393425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579286/ads5560-upp-interface

部件号:ADS5560

ADS5560数据表中介绍了SPI接口。 如何将ADS5560连接到Launchxl-F2837S的uPP? 是否有任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有用于Launchpad控制ADS5560 SPI引脚的代码。   在EVM上,我们使用了一个USB设备,其一侧有一个USB端口,另一侧有一个8位通用IO总线。   从连接到该USB端口的SPI GUI中,我们将以位惊叹的方式输出在三个IO引脚上实现SPI端口的8位向量。   即,对于SCLK时钟线,我们将SCLK分配给其中一个IO引脚,数据字节流将首先驱动信号低,然后驱动下一个字节高,再驱动下一个字节低, 然后是高等,直到有足够的SCLK周期来完成所需的所有地址和数据位。   IO总线的另一位将被分配给SPI启用,首先是高,然后是所有其余矢量中的低,直到最后一个将SEN再次提高以结束SPI周期的矢量。     我希望您能够使用uPP的三个IO位来完成相同的操作,从而形成ADS5560 SPI接口所需的信号。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    upp是一个并行接口。 我们是否应该在AD5560中选择并行接口控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您不需要任何需要SPI编程的模式,操作或功能,则可以放弃使用SPI编程,只需使用各种控制引脚,通过控制引脚上的电压来设置操作模式。   表2至表8说明了不使用SPI编程时可用的操作模式。   如果要使用测试模式功能或不同的增益设置,例如-则这些功能在没有SPI编程的情况下将不可用。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    在uPP中 ,数据通过LVDS接口接收,只有一个uPPCLK信号。 根据SPRUHX5D,可以实现引脚复用。 此接口如何处理来自ADS5560的TOW CLK信号- CLKOUTP和CLKOUTM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回复了您提交给此请求的多个帖子中的另一个。   高速数据转换器论坛不是解答有关处理器设备并行端口问题的正确论坛。

    此致,

    Richard P.