This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:时钟

Guru**** 2393245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579972/ads5560-clock

部件号:ADS5560

根据SPRUHX5D

如何连接ADS5560?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们不能在高速数据转换器论坛中提供对TI处理器器件的支持。  请在正确的论坛中提问。  但您的第一个问题是如何从UPP引脚驱动SPI编程线路。  接下来是有关差分LVDS时钟输出信号以及如何将其与UPP配合使用的文章。  UPP似乎是一个8位总线,不是LVDS -它是单端的。   LVDS输出时钟是数字采样总线输出的一部分。   采样总线需要连接到至少具有8个LVDS差分输入和LVDS差分时钟输入的器件。  这不是UPP。

    在第一次回复之后,我还记得ADS5560还可以选择以单端CMOS格式输出样本数据。  在这种情况下,有一个CLKOUT信号,如数据表第6页上的CMOS输出模式插针图所示。   但在这种情况下,对于CMOS 单端采样数据,数字采样总线的宽度为16位。   同样,不适用于8位UPP。

    此致,

    Richard P.