This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:连接高速ADC与微处理器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4122, THS4541, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579295/ads4122-interfacing-high-speed-adcs-to-microcontroller

部件号:ADS4122
主题中讨论的其他部件: THS4541TIDA-0.0942万OPA656

大家好,

我正在做一个项目,我需要对1.5MHz信号进行采样和转换。 我本来希望找到一个具有足够快的内置ADC的微控制器来完成此任务,但是很难找到具有5MSPS以上ADC的UC,这对于我的应用来说肯定是不够的。

然后我决定探索使用外部高速ADC的选项,根据速度,分辨率和成本,我发现ADS1422是一个合理的选择。

我的问题是,这样的转换器是否可以直接连接到微控制器? 我可以看到,FPGA通常用于此任务。 我认为这与大多数高速ADC提供微控制器无法直接连接的差分LVDS输出有关,但ADS1422还提供单端LVCMOS输出的DE选项。 是否还存在计时问题,例如ADC输出的数据有效时间? 是否需要缓冲区/数据锁定?

欢迎您对此提供任何帮助!

谢谢!

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo

    我认为大多数微控制器可以在CMOS模式下处理与此ADC的直接接口。 在这种模式下,有一个输出时钟,它以有效的数据时间为中心,微系统可以很容易地使用该时间来锁定数据。 只需确保微型可以处理1.8V CMOS电平信号。 如果不是,您需要使用电压转换器设备。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pablo

    请查看以下刚刚发布的TI设计TIDA-0.0942万。 它显示了一个使用ADS4122+THS4541+OPA656的4541的直流耦合20Msps数字化仪-它基本上是一个低成本的20Msps范围前端。此Cape连接到BeagleBones Black作为捕获平台。

    www.ti.com/.../TIDA-0.0942万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    非常感谢您的回答。 正是我想要的

    谢谢!

    Pablo