This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:钳位二极管

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578142/adc12j4000-clamp-diodes

部件号:ADC12J4000

大家好,引脚功能表显示了连接到某些引脚的钳位二极管,这些引脚是在ADC内部还是在外部连接?  示例RBIAS -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过跟踪查询请求任何人的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth,

    使用3.3K系列电阻器将Rbias -连接到Rbias +。 对于您有疑问的其他人,请按照"固定功能"部分中的数据表进行操作。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Siddharth
    引脚功能表的等效电路部分中显示的所有项目均位于设备内部。
    此致,
    Jim B