This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:在连接到计算机之前,如何从ECG演示套件中获取数据并将其保存到USB?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579177/ads1298recgfe-pdk-how-to-obtain-the-data-from-the-ecg-demonstration-kit-and-save-it-to-an-usb-before-connecting-it-to-the-computer

部件号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298RADS1298

您好,

我正在从事一个项目,我正在使用ADS1298R心电图演示套件,但患者模拟器所在的地方没有计算机,我不允许携带我的计算机, 因此我需要弄清楚如何将我的心电图演示套件连接到模拟器,但我不想用我的计算机实时分析数据,而是想知道是否有办法获取数据并将其保存到USB 我可以将其插入计算机,然后分析数据。 感谢您的帮助。  

此致,

索非亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Sofia,

    很遗憾,我不知道有什么方法可以做到这一点。 您需要使用PC才能使用EVM。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他人能帮我解决这个问题吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问的另一个问题是,我是否可以将ADS1298心电图演示套件与其他病人模拟器配合使用,以获得EEG或EMG等信号? 另外,您能否解释一下如何测量ADS1298应该具有的呼吸阻抗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sofia:

    我认为可以使用EVM测量其它信号,但我从未尝试过。 ADS1298是一款模数转换器,因此理论上,只要符合器件的要求,您就应该能够测量所有类型的信号。

    ADS1298R可以测量呼吸阻抗。 有关其工作原理的详细说明,请参阅 ADS1298R数据表

    此致,

    Brian Pisani