This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2553:ADC测试模式,如何证明ADC VREF仍处于连接状态且符合规格?

Guru**** 2810215 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579124/tlv2553-adc-test-modes-how-can-they-prove-the-adc-vref-is-still-connected-and-in-spec

部件号:TLV2553

您好,

我看到此转换器具有如下所示的测试模式,这些模式是否可用于显示VREF是否仍处于连接状态且符合规格?

1011b BH SELECT TEST,Voltage =(VREF+ VREF–)/2

1100b通道选择测试,电压= REFM

1101b DH选择测试,电压= REFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    TLV2553使用输入参考电压作为ADC的输入。  它使用自测块来产生1/2参考电压,然后将该电压以及REF+和REF-电压发送到ADC。  这将显示参考输入针脚处有参考电压。  它不会告诉您参考电压的大小,因为输入(来自参考)正在与参考进行比较。  例如,如果您执行REFP测试,如果参考电压为3V或5V,则将获得4095。


    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否告诉我,如果断开引用,这三个值会发生什么变化?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:


    我需要几天时间才能获得EVM,然后我可以对其进行测量。


    Mike