This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:输入阻抗

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579669/amc7812-input-impedance

部件号:AMC7812

大家好,

我的客户遇到一个问题,即针脚上的输入电压似乎没有精确接近客户的电阻分压器设置。 我认为它应该与AMC7812的输入阻抗有关。  

数据表没有明确提及阻抗。 您能说出AMC7812输入阻抗的典型值吗?

谢谢!

测试结果:

VIN (mV)

引脚电压(mV)

理论引脚电压(mV)

误差(mV)

R1/R2 10K

376.6

218.3

188.3

30.

R1/R2 1K

375.6

191.4

187.8

3.6

R1/R2 0.51k

374.9

188.8

187.45

1.35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     设备是在直接模式还是自动模式下运行。  在自动模式下, 可能需要更改转换速率,以允许通过内部采样帽稳定的可能性。  寄存器配置可以延长采样周期,从而使值在内部上限内稳定下来。