This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ADS8681外露板

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579244/ads8681-ads8681-exposed-pad

部件号:ADS8681

您好,

浏览数据表时,我没有看到WQFN (RUM)封装暴露垫片的任何连接描述。 评估板使用TSSOP封装,因此没有信息。

是否有任何观点将EPAD连接到其中?

谢谢!

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murat

    WQFN封装的暴露垫应连接到GND平面。

    请告诉我 此零件的最终应用

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet,

    感谢您的澄清。 我打算在SDR接收器I设计的自动测试设备中使用此部件。

    关于 零件的数据表,我有两个建议。

    1.将此特定信息(EPAD连接)添加到"Pin Functions"(引脚功能)表中。

    2.将引脚编号添加到第4页的RUM包装图中。 我通常会发现很容易从封装图中找到针脚名称。 这也是我在TI数据表中看到的一般信息。

    谢谢!

    Murat