This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:用于识别内部参考电压的ADS8363问题。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579738/ads8363-ads8363-problem-to-identify-internal-reference-voltage

部件号:ADS8363

大家好,

我在伪差分模式,模式II,时钟模式下使用ADS8263,仅激活SDOA。 我正在设法读取一些有意义的电压。

我还想在内部参考模式下工作,并为此将寄存器REFDAC1和REFAC2设置为0x03FF。 根据手册,这将打开内部参考电压路径。

但通过此设置,我从ADC中获得了垃圾数据。

我将这些寄存器的设置切换为0x07FF,只是为了尝试,使用此设置,我得到了一些有意义的电压!


但这应该会关闭内部参考电压。 我所拥有的REFCM的设置是0xFFF0,其中最后4位设置为内部参考模式。

因此,REFAC寄存器的RPD位似乎有一些问题。

我还注意到了其他一些东西。  为ADS8363供电时 ,它应在默认模式下唤醒。 用于REFAC1和REFAC2的是0x07FF,这应禁用内部参考,引脚REFIO1和REFIO2不应显示内部参考电压。 但实际上,它们显示了内部参考电压。

我测试了两种不同的芯片,它们产生了相同的结果。

你能告诉我发生了什么吗?


此致,George。