This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:此器件能否同时向DAC发送模式并接收来自ADC的信号?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579262/tsw1400evm-can-this-device-send-pattern-to-dac-and-receive-signal-from-adc-at-the-same-time

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0069万

大家好,

我想知道,我们的TSW1400EVM是否可以为DAC器件生成模式,同时还能从ADC器件接收信号。 我知道TSW1400EVM可以单独执行这些任务,但是,此EVM可以同时执行这两项任务吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajad,

    TSW1400EVM不支持此操作模式。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajad,

    执行此操作的示例固件已作为TI设计TIDA-0.0069万完成。 但是,这是自定义固件,不能像普通固件那样与HSDC Pro配合使用-它只能实现从ADC输入到DAC输出的基本FIFO。 如果您要为TSW1400构建自定义固件,则此TI设计将是一个良好的开端。

    www.ti.com/.../tida-0.0069万