This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AMC1305M25:关于AMC1305M25精度

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25EVM, AMC1305M25, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578973/webench-tools-amc1305m25-about-amc1305m25-accuracy

部件号:AMC1305M25
在“Thread:(主题:) ”,AMC1210中讨论的其它部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

具有     AMC1305M25 芯片 设计的电机电流感应应用, 并 购买  了AMC1305M25EVM 以  进行性能比较。  可在  使用  以下 问题中找到:我们 使用  STM32F407 作为 外部 时钟 源 ,并  从  芯片解析数据。  我们 发现 AMC1305M25 的返回率 高达3MHz, STM32F407 芯片 定时器 的最大 频率 为 168MHz。 因此, 按照    我们现在的做法, 准确性  是不能保证的。  如果     我们 继续 使用 STM32F407,我们想咨询一下,在  保证 准确性的条件下,我们能否分析数据? (换言之, 我们使用的数据分析方法是可以的?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny Lu69,

    您能告诉我您如何将AMC1305与STM处理器配合使用吗? 输出数据连接到哪个外围设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom Hendrick:
    这是我遇到的一个问题。我使用AMC1305M25EVM设计电机电流感应应用程序。我使用STM32作为CLKIN引脚中高达5MHZ的外部时钟信号速率。我还使用STM32从DOUT引脚接收数据。但我发现AMC13提升 了数据输出频率 太高,大约3MHz,所以很难分析数据。STM32F407芯片定时器最大频率是168MHz。在AMC1305M25手册中,我们看到AMC1305M25推荐了MCU TMS320F2837x,我们想了解MCU定时器的最大频率是多少。为什么MCU可以正确获取数据。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    我需要你的帮助。如果你有任何问题,你可以直接问我。

    此致,

    火星
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mars,

    AMC1305中的数据是位流,它用于输入数字过滤器,数字过滤器可以累加并将数据缩减为某些可用的数据字大小(请看AMC1210作为数字过滤器的示例)。 我不知道您的STM处理器是否能够做到这一点-我看不出该设备上有滤波器外围设备。 我们有一些具有此功能的C2000和MSP430类处理器,或者您可以使用FPGA来适应位流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢Tom,我明白了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom Hendrick 说:
    Hi Mars,

    AMC1305中的数据是位流,它用于输入数字过滤器,数字过滤器可以累积数据并将其缩小为某些可用的数据字大小(请看 AMC1210作为数字过滤器的示例)。 我不知道您的STM处理器是否能够做到这一点-我看不出该设备上有滤波器外围设备。 我们有一些具有此功能的C2000和MSP430类处理器,或者您可以使用FPGA来适应位流。

    [/引述]

    Tom,您好!

       另一个问题。我想知道,如果位流的频率AMC1305输出是一致的,或者它将随 调制器时钟输入的频率(CLKIN引脚)而变化。以及   位流中对smpling电压的描述。

    此致,

    火星

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mars,

    AMC1305M25的时钟输入必须为恒定频率。 输出数据不会真正改变频率,它只是改变了一个和零的密度,基本上就像PWM信号一样。 请查看AMC1305M25数据表中的图50 -输入为0V时,输出位流的占空比为50/50。 当电压上升或下降时,其密度接近100 % 或0 %。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    我明白了。 非常感谢您的回复。 你人很好。 最后一个问题! 我想选择一个MCU来接收来自AMC1305M25的数据。 那么,我需要注意的是什么? 我指的是CPU数据处理速度或计时器频率。 您能给我一些建议吗?

    此致,

    火星