This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/ADS1248: 4 RTD (PT100)连接到ADS1248?

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1247, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579007/webench-tools-ads1248-4-rtd-pt100-connected-to-the-ads1248

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: ADS1247ADS124S08

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否可以在2线模式下将4 RTD (PT100)连接到ADS1248?  由于它是一个8通道设备,因此应该可以实现。

WebBench仅允许2个PT100,似乎不使用其他通道。 我希望ADS1247 (4通道)会有此限制,但ADS1248不会有此限制。

PT100的温度范围为0至550°C

有什么想法吗?  欢迎使用样品设计!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reelf,

    可以将4个2线PT100 RTD连接到ADS1248。 下面是一个基本图表:

    对于每种测量,您应将IDAC电流设置为您要测量的RTD的顶端。

    但是,在大多数工业环境中,大多数将使用某些分类输入滤波来减少可能被拾取的任何EMI。 在我所见过的大多数设计中,将会有串联电阻和共模和差分电容,用作输入的RC滤波器。 使用滤波器电阻器,您无法将IDAC电流注入测量输入,因为来自滤波器电阻上的IDAC电流的电压会产生较大的误差。

    如果需要使用输入滤波,则ADS1248只能使用3个2线测量。 IDAC电流被发送到RTD导线,绕过输入滤波。 下面是第二个图表:

    如果您对任一拓扑有疑问,请随时回复。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reelf,

    如果共享负极输入,您可以连接四个2线RTD。 我要附上另一张图,说明如何连接它们:

    在这种情况下,您将AIN6设置为AINN,然后为AINP输入循环AIN0,AIN1,AIN3和AIN5。 IDAC输出将遵循各测量值在IEXC1,IEXC2,AIN2和AIN4处测量的每一RTD。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reelf,


    此外,如果您要为您的应用评估不同的设备,则应查看新的ADS124S08。 它被认为是ADS1248的下一代版本,具有更多功能和输入通道。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    非常感谢您的回复和帮助!

    这种(见上文)解决方案对我来说非常好。 虽然"你也许能"让我有点困惑。 听起来您不确定它是否有效?!

    由于通向PT100的所有导线都很短(小于1米),因此噪音不大,以上示意图中显示的滤波应正常。 AINx和IEXCx之间显示的电阻器如何? 是否有推荐值?

    我们还了解了新的ADS124S08。 由于ADS1248似乎可以完成工作,而且我们不需要更多的输入通道,我想说我们将坚持使用ADS1248。

    此致,

          Reelf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reelf,


    此解决方案应该可以正常工作。 这是一个看到你的帖子并在我上一个帖子之前讨论过的人向我建议的。 我以前没有看到过这种拓扑。

    对于输入滤波,我肯定不会超过10k的串联电阻。 对于低数据速率,我会考虑使用1kΩ Ω 至5kΩ Ω 和0.1uF差分电容,对于共模电容,可能使用10nF。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢额外的信息!  我们将把ADS1248集成到我们的设计中。

    此致,

         Reelf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reelf,您好!

    我知道,从信道计数的角度来看,ADS1248足以满足您的应用需求。
    尽管如此,我还是建议使用ADS124S08。 这是下一代ADS1248,它与ADS1248相比具有许多改进。
    但这只是我个人的看法。 ADS1248没有问题。 这两种设备都非常受此类应用的欢迎。

    此致,