This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:具有可变VREF输入的正输出可变增益放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577942/dac8811-positive-output-variable-gain-amplifier-with-variable-vref-input

部件号:DAC8811
主题中讨论的其他部件: DAC7811

我需要一些帮助来选择拓扑,以获得增益范围为0到+200的可变增益放大器,用于 变化正电压(0到+5V)的VREF输入。  DAC8811数据表中的图21显示了静态 VREF输入的正输出配置。  

数据表建议使用此图中的电路,而不是由于电阻器容错错误而跟随带有附加反相级的输入/输出转换器。  对于可变正输入,我是否会通过在所示输入放大器和VREF输入之间添加一个加和放大器来更改图21中的设置,以对负参考和输入信号求和?  这之后仍需要+200的增益级,因此电阻器容差无论如何都会起作用。  我倾向于使用反相级和-200增益来跟踪输出放大器。  DAC8811是否可以按DAC7811参考设计说明(tiduaf0.pdf)中所示的“反向”配置?  是否有更好的方法来实现我的目标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    感谢您的查询,并对延迟回复表示抱歉。 您可以查看应用报告 SBAA146A ,了解使用MDAC对可变增益放大器的2种拓扑进行的比较分析。 您可以根据您的应用程序选择任意一个。

    此致,

    Uttam

    精密DAC应用工程师