This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 VCAP1出现-1.1V,SPI不工作

Guru**** 2554780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579245/ads1299-ads1299-vcap1-appear--1-1v-spi-doesn-t-work

部件号:ADS1299

你好,我的名字是唱-分钟

我正在使用adss1299,如上图所示

但我不知道为什么我的电路不工作。  

首先,我的主要资源是5V,使用LOD调节器,使DVDD 3V,AVSS -2.5V,AVDD 2.5V

我在数据表中找到应用程序信息blok图  

在该图中,插入电源并重置时,等待VCAP1>1.1V。

但我的电路未显示在1.1V以上。jut -1.1V (负)

所以我不知道为什么..

请帮助我,我会在一个多月内考虑这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sang-ming,

    当您将VCAP1测量为负值时,您是针对AVSS还是地面进行测量? 您应该测量与AVSS相关的电压。

    除VCAP1外,设备是否无法正常工作? 您的起始引脚是浮动的,这可能会阻止设备开始转换。 您应该将该引脚绑定为低引脚并使用start命令启动转换,或者如果您从未计划停止转换,则应将起始引脚绑定为高引脚。 否则,您可以使用微控制器控制引脚。

    此致,
    Brian