This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC选择放大器(&A);单端到差分

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579285/adc-selection-single-ended-to-differential

需要ADC来读取和数字化模拟电压。模拟电压的最坏情况下计时为50 ns脉冲,它还必须适应连续的模拟信号。 我的模拟输出是单端的,产生的模拟电压大约为0到300 mV。我必须选择ADC,这样在50 ns脉冲的情况下,我就不会错过信息,我应该能够馈电单端

1)请指导我选择ADC以满足50 ns脉冲直流(模拟电压),这样我就不会错过任何脉冲信息  

2)向  差分ADC馈送脉冲直流和连续直流(模拟电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madiwalesh

    有许多部件可供选择,这些部件分布在不同的支持组中。 我们需要知道您计划使用的采样率,以便我们将此请求分配给正确的组。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在看

    延迟为50ns或更短。 (如果不可用,哪些是最合适的??)

    位数>=8可以。

    功耗<=每个ADC通道100 mW。  (如果不可用,哪些是最合适的??)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实需要一个采样率来帮助您。 延迟可能因 设备而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    采样速率为40MSPS或更高。
    随着位数的增加,延迟也会增加???