This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:无法接受Ads1292偏移测量结果

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578861/ads1292-ads1292-offset-measurement-result-can-not-accept

部件号:ADS1292

我测量了ads1292电压值  

VDD   3.3V

VREFP 1.5V

VREFN -1.5V

VCAP1 -0.6V

VCAP2 3.4伏

寄存器配置:

配置1   0x02

配置2   0x80

信道1  0x01

信道2  0x01

我得到了ads1292数据并对其进行了分析, 但我无法接受偏移测量结果。 我附上了通道A 和通道B的测试结果图片。 这是什么问题?

示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户479.3639万:

    我在您的原理图或您提供的基本配置中看不到会导致输入短接到ADS1292时出现如此大的偏移。 您是否能够可靠地写入和读回所有配置寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢!我找到 原因是因为我误解了ads1292的数据格式, 0xFFFFFF不是最大的数据。    ^_^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息! 感谢您告知我们。