This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:通过硬件引脚进行配置

Guru**** 2585995 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS1271, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578989/ads127l01-configuration-by-hardware-pins

部件号:ADS127L01
主题中讨论的其他部件: ADS1271ADS1274

您好,

 

在ADS127L01的数据表中,对以下引脚进行了说明:

 

12          过滤器1

13          接口0

14           FSMODE

15          秘书长特别代表1

16          OSR0

29          小时

30          格式

 

(2)通过100 kΩ 电阻器将硬件模式引脚拉高至DVDD或拉低至DGND。

 

在评估板中,可以将这些输入连接到其他组件的逻辑输出。

因此,没有用于该应用的100kOhm串联电阻器。

 

我的问题是:

为什么需要这些100kOhm电阻器?

是否允许将这些输入直接连接到DVDD或DGND以定义逻辑电平?

 

根据绝对最大额定值,这些逻辑输入直接连接至DVDD或GND不是问题。

此外,根据推荐的工作条件,这些逻辑输入直接连接至DVDD或GND也没有问题。

 

 

此致

 

Kaufmann Friedrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Friedrich,

    感谢您提请我们注意此事。

    建议在ADS127L01上使用上拉和下拉电阻器,以提供对可能损坏器件的瞬时电流的保护。 在正常操作过程中,我们不希望硬件模式引脚消耗太多电流。 MCU GPIO引脚或电平转换器可以直接连接到ADS127L01,因为其驱动器功能通常非常有限。

    但是,如果您将这些引脚直接拉至电源(DVDD或GND),则在通电过程中或电源故障之后可能会出现一些未定义的情况,这会将不可容忍的电流流入/输出到ADS127L01。 连续电流限制仅为+/-10mA。

    我知道我们没有遵循EVM上的此类建议。 相反,我们将硬件模式引脚连接到双向开关,这种双向开关的电阻非常低。 根据/OE设置,双向开关的另一侧连接到上拉/下拉控制,或连接到MCU控制的电平转换器输出。 如果用户选择板载控制,则只有通过100k电阻器组在DVDD的上拉侧提供保护。 如果各自的单刀双掷开关闭合,硬件模式引脚直接连接到GND,没有保护。 这与我们在数据表中的建议不符,并且具有误导性。 值得庆幸的是,EVM本身是一款简单得多,控制良好的系统,对器件损坏的风险较低。

    在现实应用中,我强烈建议在每个硬件模式引脚上使用串联上拉或下拉电阻器,或将它们直接绑定到MCU GPIO。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回答!

    最小串联电阻器为3.3V/10mA = 330Ohm。
    我将使用10kOhm系列电阻器。

    如果您对ADS127L01的芯片进行任何修订,也许您可以在这七个配置引脚上包括一些系列电阻器,以便用户可以将这些引脚直接连接到DGND或DVDD。 如果使用低电阻值,则更改任何配置模式都不会出现计时问题。

    也许您使用此配置引脚在一种模式下测试芯片ADS127L01,这种模式不适用于用户,并且此系列电阻器不允许用于该测试.....


    我在其他应用中使用了ADS1274和ADS1271,为此ADC,硬件配置引脚不需要串行电阻器。
    我可以将这些引脚直接连接到DGND或DVDD。


    此致,

    Kaufmann Friedrich