This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:JESD204B接口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579165/dac38rf83-jesd204b-interface

部件号:DAC38RF83

我们正在尝试使用DAC38RF83进行设计,但在了解如何使用DAC38RF83的JESD204B接口时遇到了一些问题。

我们希望使用Lattice ECP5-5G FPGA连接到DAC38RF83。

这是我们需要回答的问题。  

我们是否可以将一个DAC38RF83 JESD204B输入作为非常高速的串行输入进行接口?或者,我们是否必须将接口连接到所有JESD204B输入才能使DAC38RF83正常工作?

您的答案将帮助我们确定选择哪种Lattice FPGA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy,

    您只能使用一条车道。 请参阅数据表第42页上的表9。 仅使用1个通道的问题是必须将数据插值16,此数据的最大速率为312.5MHz。 这是仅使用1个车道时的主要缺点之一。 如果您之前从未使用过JESD204B,我会确保Lattice具有IP和支持,因为这不是一个简单的接口,我们没有任何使用 Lattice协议的经验或示例。

    此致,

    Jim